请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DIT4096 主题中讨论的其他器件: PCM4201、 PCM4201EVM
大家好、
客户使用 DIT4096并有一些问题。
因此、我们使用 PCM4201 EVM 的 DIT4096进行验证。
我跳过 RN4和 RN3电阻器并将 MCLK/SCLK/SYNC/SDATA 从 PCM4201 J3跳转到 DIT4096。
以下是从音频精度发送的24位左对齐音频源。
MCLK
SCLK
同步
同步放大
SDATA
以下是音频精度设置和不平衡 AES 测量结果。
结果解码效果不好。
您能否重复此案例并建议如何设置音频精度以获得正确的解码结果?
BR、
SHH