This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIT4096:询问 DIT4096设置和输出 AES 问题

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: DIT4096, PCM4201, PCM4201EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/734980/dit4096-asking-for-the-dit4096-setting-and-output-aes-issues

器件型号:DIT4096
主题中讨论的其他器件: PCM4201PCM4201EVM

大家好、
客户使用 DIT4096并有一些问题。
因此、我们使用 PCM4201 EVM 的 DIT4096进行验证。

原理图 www.ti.com/.../sbau108

我跳过 RN4和 RN3电阻器并将 MCLK/SCLK/SYNC/SDATA 从 PCM4201 J3跳转到 DIT4096。
以下是从音频精度发送的24位左对齐音频源。
MCLK

SCLK

同步

同步放大

SDATA

以下是音频精度设置和不平衡 AES 测量结果。
结果解码效果不好。


您能否重复此案例并建议如何设置音频精度以获得正确的解码结果?


BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 SHH、
    就 PCM4201 EVM 而言、要获得正确的 DIT4096输出、我们必须确保正确配置 DIT 配置[SW1-DIT]和 DIT 主时钟配置[SW1-DICLK]元素。 发送器主时钟速率选择必须与 PCM4201的系统时钟速率选择相匹配。

    我将在本周的实验室中尝试使用 PCM4201 EVM 重新创建设置、并将让您了解更多详细信息。 我不确定此帖子是否与您在 DIT4096上发布的其他问题相关...如果是、我们可以在未来几天内在您提供更多详细信息后同时解决这两个问题。

    此致、
    Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ravi:
    感谢您的回复。
    请告诉我为什么 DIT4096只支持 I2S 16位格式?
    寄存器0x03位3和位2可以设置24位、对吧?


    BR、
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ravi:
    两个员额用于同一项目。

    SW1-DIT (SW1引脚12):我已删除 RN4。 对于 SW1-DIT 至 U6引脚19没有影响。 U7 DIT4096引脚15 RST 引脚为高电平。 因此 DIT4096不是复位模式。

    SW1-DITCLK (SW1引脚11):U7 DIT4096引脚4CLK1/引脚5 CLK0为低/高/ MSSTART 频率为256*FS。

    请告诉我如何解决问题。


    BR、
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    我找到了如何设置 DIT4096在 AP 设置上可行的方法。 因此、24位左对齐 DIT4096立体声 AES 输出上的硬件模式在 PCM4201EVM 上是正常的。

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    DIT4096可以支持16/18/20和24位、这是设置 WLEN[1:0]的函数、如下所示。 请使用寄存器0x03中的强制和延迟位根据主机处理器可以处理的内容选择合适的格式。

    此致、

    Ravi