请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320AIC3204 您好!
客户使用了两组输入、将 IN1设置为 MiclN、将 IN3设置为 LineIN。
当切换到 IN3并将 IN1的输入设置为"静音"、吹扫到麦克风时、HPL/HPR 会发出声音。
为什么会发生这种情况?
配置如下:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
客户使用了两组输入、将 IN1设置为 MiclN、将 IN3设置为 LineIN。
当切换到 IN3并将 IN1的输入设置为"静音"、吹扫到麦克风时、HPL/HPR 会发出声音。
为什么会发生这种情况?
配置如下:
您好、Yuan、
这种情况是意外的、一旦禁用与 IN1的连接、IN1与耳机输出之间就不应有音频。 只有当麦克风的输入信号超过器件的建议输入电平、导致 ADC 饱和时、才可能出现这种情况。 您是否有关于 IN1断开连接后可以听到的声音的任何捕获或更多信息? 除了图片中显示的寄存器、您是否在切换输出时配置了其他内容?
此致、
Diego Melendez López í a
音频应用工程师