This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:能否断开 IN1L/IN1R 和 HPL/HPR 的连接?

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/718110/tlv320aic3204-can-the-connection-of-in1l-in1r-and-hpl-hpr-be-broken-up

器件型号:TLV320AIC3204

您好!

客户使用了两组输入、将 IN1设置为 MiclN、将 IN3设置为 LineIN。

当切换到 IN3并将 IN1的输入设置为"静音"、吹扫到麦克风时、HPL/HPR 会发出声音。

为什么会发生这种情况?

配置如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuan、

    这种情况是意外的、一旦禁用与 IN1的连接、IN1与耳机输出之间就不应有音频。 只有当麦克风的输入信号超过器件的建议输入电平、导致 ADC 饱和时、才可能出现这种情况。 您是否有关于 IN1断开连接后可以听到的声音的任何捕获或更多信息? 除了图片中显示的寄存器、您是否在切换输出时配置了其他内容?

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师