请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320AIC3254 《TLV320AIC3254应用参考指南》、SLAA408A、第122页、噪声和信号去抖时间寄存器。
在检查数据表中的值并手动计算这些值时、我们发现去抖时间寄存器值不匹配:
1/默认设置00000是未定义的值。
2前三个值的值似乎比它们应该的值大“1”。
3在初始的3个值之后,表的其余部分为1个 off。
是否可以检查这两个寄存器。 感谢你的帮助。