This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2557:TAS2557输出滤波器问题

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/755912/tas2557-question-of-tas2557-output-filter

器件型号:TAS2557

您好、Sirs、

TAS2557数据表指定了输出滤波器(铁氧体磁珠)的最大0.095 Ω DCR。  您是否会在理论上建议 DCR 至 THD+N 的影响? 客户如何选择对 THD+N 影响最小的铁氧体磁珠?   



谢谢、此致、

陈耀恩
2018年12月15日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    我将查看此帖子、并尽快回复。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    LC 滤波器设计应用报告的直流电阻(DCR)部分所述、虽然 DCR 通常很低、但在高输出电流时、DCR 会对音频信号造成相当大的功率损耗。 DCR 值或电流的任何增加都将极大地增加 DCR 上的功率损耗、进而增加 D 类输出功率。

    然后、如 TAS2557数据表中所述、THD+N 比取决于输出功率:

    我们强烈建议将 DCR 设置为低于0.095欧姆。 如果值较高、即使负载遵守数据表中的建议运行条件、也可能会导致输出功率增加并达到更高的 THD+N 电平。

    如果您对此有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    费尔南多输入的一些其他信息:
    影响 THD+N 的铁氧体磁珠的一个特性是其非线性、这会导致过零点处的峰值增加奇次谐波。
    您可能需要查看一些专门用于 D 类滤波组件的制造商信息站点、如下所示:
    www.murata.com/.../basic02
    product.tdk.com/.../index.html

    请注意、这只是一些示例、而不是唯一的信息来源。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的建议、Luis 和 Ivan、Wayne Chen