This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2770EVM:支持192kHz 输入采样率?

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2770EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/735117/tas2770evm-support-for-192-khz-input-sample-rate

器件型号:TAS2770EVM

您好!

将 TAS2770EVM 输入采样率限制为44.1kHz/48kHz 的原因是什么?  我想在192kHz 模式下测试放大器。  EVM 是否有任何方法可实现此目的?

谢谢

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    欢迎使用 e2e。
    您可以在音频设备属性上选择192kHz、这也会更新 USB 驱动程序。 在下面、您可以看到其中的一些设置:

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器