This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3109EVM-K:用于 Win10的 TLV32AIC3109 GUI

Guru**** 2443970 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/715268/tlv320aic3109evm-k-tlv32aic3109-gui-for-win10

器件型号:TLV320AIC3109EVM-K
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3254

尊敬的先生:

我是否可以知道 Win10是否支持 aic3109 GUI?

我们尝试在 Win10操作系统中安装它、但它显示安装失败、您有什么想法吗?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ian、

    查看以下链接的主题:

    请尝试一下、看看它是否起作用。  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Steve:
    谢谢、我完成了设置。
    谢谢、Ian。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steve:

    请告知我们是否可以将采样率修改为48kHz,我不确定它是否相关时钟输入是否固定为11.2896Mhz。

    尝试不同的设置后、实际的 fsref 仍保持在44.1kHz。

    谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ian、

    此器件的 EVM 仅支持44.1kHz 的 USB 音频。 使用外部 I2S 源时、48kHz 没问题。 使用外部电源时、请确保 SW2.4和 SW2.5已关闭。

    此致、
    =Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steve:

    客户现在将使用外部 MCLK = 25MHz、并希望 WCLK = 48kHz。

    我是否可以知道是否仅按如下方式修改设置? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ian、

    来自 USBMOD EVM 上 TAS1020B 的时钟将继续设置为44.1kHz。 如果您确实必须在 EVM 上具有48kHz 的 USB 音频以进行测试、则有一种方法可以执行此操作。 如果您使用 AIC310x GUI、则必须首先生成寄存器配置。

    然后可以安装 TLV320AIC32xx 的固件、对于8kHz - 48kHz 的采样率、有不同的固件版本。
    然后、TLV320AIC3254的命令行界面可用于将 AIC310x 配置加载到 EVM 中。 AIC310x GUI 无法识别具有此固件的 EVM。

    请告诉我您是否想尝试一下。

    此致、
    -Steve Wilson