This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2029D1:TPA2029输出波形问题。

Guru**** 2454880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/733938/tpa2029d1-tpa2029-output-waveform-problem

器件型号:TPA2029D1

尊敬的 TI 团队:

在测试期间、通过设计 TPA2029、输出波形出现问题。

 1、只有在按以下方式进行测量时、才使用半波测量波形。

输入电压:5V

EVM 套件 JP1打开

输入源:PC 音频和信号分析器(1kHz 正弦波)

输出负载:8 Ω


输出波形


其他公司具有相同条件输出波形的 IC

 

TPA2029 EVM 套件中也确认了这种现象。


我想知道原因。

2.输出+/-测量结果在 THD + N = 1%、VDD = 5V、RL = 8Ω Ω 的条件下、数据表应具有1.4W 输出。

  但是、在最大值下测量的功率为0.98W。

您能否检查问题是什么? 


谢谢。

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chun、

    也许您在测量时出现了错误。 您可以参阅以下应用报告: 《音频功率放大器性能测量指南 》、以了解如何执行音频测量。
    请告诉我您的意见。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jose:

    感谢您的回答。

    有一个问题。

    我们使用了具有 LC 滤波器的 LPF、如下所示。

    在您发送的文档的测试配置中、我看到 RC 滤波器已配置和测试。

    继续上述测试是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chun、

    适合放置一个低通 LC 滤波器、以满足严格的电磁干扰(EMI)要求。 但有必要使用 RC 滤波器在 D 类放大器上执行测量。
    如果需要、您可以向我发送原理图来分析滤波器、这将非常有用。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师