请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5733L 您好!
我的客户希望在 PVDD=16.5V 连续运行时以2x15W 的功率驱动4 Ω 扬声器。 输出功率与 PVDD 图未指定超过15V 的数据。 您能否确认这在4欧姆范围内是正常的?
此外、关于热管理、PowerPAD -在最大连续 PVDD 下运行放大器时、是否建议或需要任何额外的散热?
谢谢、
Chuchen
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.