This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5733L:4 Ω 输出功率规格

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5733L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/717152/tas5733l-output-power-specification-for-4-ohms

器件型号:TAS5733L

您好!

我的客户希望在 PVDD=16.5V 连续运行时以2x15W 的功率驱动4 Ω 扬声器。  输出功率与 PVDD 图未指定超过15V 的数据。  您能否确认这在4欧姆范围内是正常的?

此外、关于热管理、PowerPAD -在最大连续 PVDD 下运行放大器时、是否建议或需要任何额外的散热?

谢谢、

Chuchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chuchen、
    在具有16.5V PVDD 的4欧姆负载下输出2*15W 功率是没有任何影响的。 确保必须通过控制端口寄存器0x10将调制限制设置为96.1%或更低。 这是散热焊盘朝下的器件、因此不支持散热器、并且 PCB 实际上用作散热器。 为了获得良好的热性能、请尽可能遵循 EVM 设计。 www.ti.com/.../slou439.pdf
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn、
    感谢您的快速响应。 最大输出是多少? 2x20W 是否正常? 2x25W?
    -丘兴
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chuchen、
    您是指瞬态输出功率还是连续输出功率? 如果是前者、则应该可以、因为瞬态输出功率取决于 OC THR (TAS5733L 上为4A)。 如果您谈论的是连续功率、它主要取决于系统级热设计。 您需要知道、与6ohm 和8ohm 相比、4ohm 负载时的效率更低、这意味着高输出功率、4ohm 负载时的热问题具有挑战性。
    此致、
    郑少文