This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424-Q1:由 LRCK 管理的 TDM 8、用于创建 TDM 4

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/733548/tas6424-q1-tdm-8-governed-by-lrck-to-create-tdm-4

器件型号:TAS6424-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS6424

假设: [48K LRCK  12.288 MCLK、 6.144位 CLK

我相信我遵循 数据表中所示的 TDM 8的概念。  在 LRCK 的上升沿、 似乎开始对通道进行计数和选择。  如果这是正确的、那么预计 8个通道的计数将被 LRCK 的另一个上升沿截断是否合理?  如果是、那么具有6MHz 的位时钟将在从 LRCK 的上升沿到上升沿的128位、4个通道中计时。  如果通过 寄存器设置选择前4个通道、则所有四个通道都将播放音频。  

您是否希望这将起作用、或数据表中未提及的某项会排除 TDM 4等操作?

请告诉我。

谢谢你。

Jaye

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jaye、
    TDM 模式支持4或8通道音频数据。 当 TDM 时钟出现时、TDM 模式被自动选择。 有关 TDM8数据格式、请参阅 TAS6424数据表中的图39。 我们的汽车应用专家 Greg 将跟进您的进一步问题。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这种回答问题的方式、但由于数据表中未看到有关 TDM 4的讨论、或者小于 TDM 8的任何内容是否可行、这一事实掩盖了这一点。 此外,在我看来,措词问题也涉及到这一点。 我看到管理 I2S 和 TDM 设置的寄存器选择。 这消除了"自动"因素。 如果我选择 TDM、那么我当然会期望 TAS6424需要适当的时钟。 这也适用于 I2S 设置和相应的时钟。 尚不清楚的是、在 TDM 模式下、位时钟和 LRCK 之间的相互作用。 我预先阐明了我对互动的假设、并希望知道这些假设是否正确。



    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jaye、
    TDM 模式说明见9.3.1.4节的数据表。 这说明了当 TDM 时钟存在时、TDM 模式被自动选择。 请通读此文档以了解您的时钟需求。 根据您在原始帖子中的问题、我相信您应该能够利用 TDM4在所有四个通道中获得音频。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gregg、

    感谢您的回复、并花时间来考虑数据表中未指定或至少未提及的操作 :TDM 4

    我将使用 原始问题中的假设 I 状态尝试 TDM 4模式。

    我们可以关闭此案例。

    Jaye