请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS6424-Q1 主题中讨论的其他器件:TAS6424
假设: [48K LRCK 12.288 MCLK、 6.144位 CLK
我相信我遵循 数据表中所示的 TDM 8的概念。 在 LRCK 的上升沿、 似乎开始对通道进行计数和选择。 如果这是正确的、那么预计 8个通道的计数将被 LRCK 的另一个上升沿截断是否合理? 如果是、那么具有6MHz 的位时钟将在从 LRCK 的上升沿到上升沿的128位、4个通道中计时。 如果通过 寄存器设置选择前4个通道、则所有四个通道都将播放音频。
您是否希望这将起作用、或数据表中未提及的某项会排除 TDM 4等操作?
请告诉我。
谢谢你。
Jaye