https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/733550/pga2311-pga2311-power-supply
器件型号:PGA2311主题中讨论的其他器件: TPS7A49
您好!
我正在设计高端质量 A 类放大器、并希望使用 PGA2311添加数字音量控制。
我的设计为两个通道提供了单独的模拟接地、以保持极高的通道分离。 然后、我对 PGA2311的电源设计可能性有一些疑问。
第一个问题:引脚10和引脚15是否可以单独接地? 实际上、我使用小值电阻器(0.1R)来隔离左右通道接地、这会在放大器接通时导致每个通道的压降约为0.15V (我的一般接地端连接到两个0.1R 电阻器以创建通道左接地和通道右接地端)、 这会导致 PIN10和 PIN15之间出现0.3V 压降、对于 PGA2311是可以的吗?
如果我可以在 PIN10和 PIN15之间具有单独的电压电平,如何连接旁路电容器 C3、C4、C5、C6?
注意:我使用低噪声 LDO (TPS7A49/30)为 PGA2311生成+/-5V 模拟电压轨、这些电压轨的接地基准电平是我的通用接地。
感谢您的帮助!
此致、
弗洛里安