This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA2311:PGA2311电源

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA2311, TPS7A49

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/733550/pga2311-pga2311-power-supply

器件型号:PGA2311
主题中讨论的其他器件: TPS7A49

您好!

我正在设计高端质量 A 类放大器、并希望使用 PGA2311添加数字音量控制。

我的设计为两个通道提供了单独的模拟接地、以保持极高的通道分离。 然后、我对 PGA2311的电源设计可能性有一些疑问。

第一个问题:引脚10和引脚15是否可以单独接地? 实际上、我使用小值电阻器(0.1R)来隔离左右通道接地、这会在放大器接通时导致每个通道的压降约为0.15V (我的一般接地端连接到两个0.1R 电阻器以创建通道左接地和通道右接地端)、 这会导致 PIN10和 PIN15之间出现0.3V 压降、对于 PGA2311是可以的吗?

如果我可以在 PIN10和 PIN15之间具有单独的电压电平,如何连接旁路电容器 C3、C4、C5、C6?

注意:我使用低噪声 LDO (TPS7A49/30)为 PGA2311生成+/-5V 模拟电压轨、这些电压轨的接地基准电平是我的通用接地。

感谢您的帮助!

此致、

弗洛里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Florian、
    我认为两个 AGND 引脚之间的电压差很小是可以的、不过由于数据表中没有规格、因此可能会对性能产生我没有考虑过的影响。 如果我正确理解您的应用、您会在每个通道之间有一个返回全局电源接地的0.1Ω Ω 电阻器、因此如果两个通道消耗相同的电流、则两个接地连接将处于相同的电压。

    我建议将电源上的旁路电容器连接回全局电源接地。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您的快速回答! 是的、您了解我的应用。

    实际上、数据表中没有提到单独接地、我想如果有两个单独的引脚和两个单独的名称(aigndl 和 aignr)、那么这是出于这种目的吗?

    也许一名前 Burr Brown 设计师可以验证/取消验证这一点?

    对于旁路电容器、可以将其连接到全局电源接地。

    此致、

    弗洛里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Florian、
    遗憾的是、在 PGA2311上工作的设计人员不再可用。 询问周围情况、只要两个接地引脚都保持在 PGA 的电源电压范围内、两个 AGND 引脚之间的差异很小、似乎没有任何明显的问题原因。 尽管如此、由于没有数据表规格来备份它、这不是我们可以保证的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    好的、然后再试一下。

    谢谢

    此致

    弗洛里安