This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3131D2:要求原理图审阅

Guru**** 2600095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/755799/tpa3131d2-ask-for-schematic-review

器件型号:TPA3131D2

您好!

您是否会帮助您进行远程信息审查?  此外、我还想确认以下事项:

1.自动故障关断和静音控制的配置是否正确?

2. FaultZ 开漏输出吗?

图2中1.4秒的含义是什么? 这是否意味着当器件检测到短路电流并且 SDZ 直接与 FaultZ 相连时 ,FaultZ 输出低信号。 器件需要超过1.4秒才能关断?

4.是否有抑制噼啪声的特殊设计?

谢谢!

图1.

图2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:
    通常、我们建议客户使用大于100uF 的大容量电容进行 PVCC 去耦、以在电源上实现低纹波。 对于这个应用、输出功率看起来非常低、22uF 看起来还可以-但是更大、更好。 确保输出滤波器中的电感器 L3031/L3032具有足够的额定电流来保持最大输出电流。 在图片中的电感器后面看不到0.68uF 电容器、请确保在您的 SCH 中不会错过它。
    FaultZ 是开漏引脚。
    在 SCH 中、SDZ 连接到 FAULTZ 引脚。 那么您无需考虑1.4s 要求。
    上电和断电期间的噼啪噪声通常由输入电路中的不平衡引起。 请确保差分输入上的输入电路完全匹配。
    此致、
    郑少文