This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3221:是否可以设置其他值的增益?

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/733774/tpa3221-is-possible-to-set-gain-in-other-value

器件型号:TPA3221

大家好、我们目前正在将 TPA3251D 用作15V~30V 电池电源放大器。  增益固定为20dB。  没问题。  现在、我们尝试将 TPA3221用作12V 及以上的电源。  但增益设置与规格相同、为18、24、30和34db。  我的问题是、是否可以将其设置为20dB?  因此、它将与具有相同前置放大器的主板兼容。  BTW、我们使用功率放大器作为可插入主板的独立电路板。  因此、我们的应用中的增益必须相同或非常接近。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ken、

    增益阶跃是固定的、无法调整。 我建议选择24dB、然后在输入节点处轻微衰减。

    此致、

    -Adam


    如果您的问题已得到解答、请单击"此问题已解决"按钮!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、明白了。 谢谢你。