Other Parts Discussed in Thread: TPA3221
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPA3221 大家好、我们目前正在将 TPA3251D 用作15V~30V 电池电源放大器。 增益固定为20dB。 没问题。 现在、我们尝试将 TPA3221用作12V 及以上的电源。 但增益设置与规格相同、为18、24、30和34db。 我的问题是、是否可以将其设置为20dB? 因此、它将与具有相同前置放大器的主板兼容。 BTW、我们使用功率放大器作为可插入主板的独立电路板。 因此、我们的应用中的增益必须相同或非常接近。
谢谢。