请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCM1862 大家好、团队、
您能否告诉我们、我们是否可以使用"192 kHz x 1通道 x 32位(或将位数从32位减少到16位?)"之类的 PCM1862?
客户正在使用数字麦克风(最大值为3.072MHz)、客户希望将采样频率设置为192kHz。 通常、我们认为它需要6.144MHz、192kHz×2通道×32位。
此致、
Satoshi Yone