This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1862:PCM1862的192kHz 单通道配置

Guru**** 2442090 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1862

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/716033/pcm1862-192-khz-1ch-configuration-of-pcm1862

器件型号:PCM1862

大家好、团队、

您能否告诉我们、我们是否可以使用"192 kHz x 1通道 x 32位(或将位数从32位减少到16位?)"之类的 PCM1862?

客户正在使用数字麦克风(最大值为3.072MHz)、客户希望将采样频率设置为192kHz。 通常、我们认为它需要6.144MHz、192kHz×2通道×32位。

此致、
Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satosi-San,

    PCM186x 旨在仅支持高达96kHz 的 DMIC、如 DS 中所述。

    我能否要求提供更多信息、了解客户为何要考虑如此高的音频捕获(主要是语音)数字数字信号处理器采样率? 如 DS 中所述、在大多数情况下、32kHz 或44.1kHz 的采样率应足以满足要求、因此建议使用该值。

    请告诉我这是否说明了问题、客户应该能够使用 PCM186x 连接 DMIC。 再次感谢。

    此致、
    Ravi