This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5707:有关 TAS5707输出功率的问题?

Guru**** 2442090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/715804/tas5707-question-about-tas5707-output-power

器件型号:TAS5707

TSA5707在18V 电源、驱动6 Ω 负载的情况下、DRC 可以稳定地输出8W?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kelly、

    根据数据表、这应该没问题、但请使用 EVM 进行验证、因为 DRC 设置将特定于您的应用和设置。

    此致、

    -Adam