This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5242:PCM5242是否可以延迟150ms?

Guru**** 2532050 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5242, PCM5142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/715395/pcm5242-pcm5242-can-delay-150ms-or-not

器件型号:PCM5242
主题中讨论的其他器件: PCM5142

您好、先生、

我们的客户有一个应用需要使用 PCM5242进行150ms 延迟输出、我看到 PCM5242用户指南与 PCM5142不同、PCM5142 miniDSP 可以自行开发、但 PCM5242除外

不能、那么我的客户想知道 PCM5242是否可以延迟150ms 输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Larry、

    PCM5242的目标是将混合流程用于所有客户开发。 PUREPATH Studio 支持 PCM5142、允许客户创建自己的流程。 如果您想使用 PPS 和 PCM5242创建定制流程、我可以为您提供 PCM5242框架。 虽然 PPS 中存在延迟分量、但它基于样本数。 如果以每秒48K 样本的速率运行、则需要延迟7200个样本。 我认为 PCM5xxx 不能在内部将许多样本排队、因此您最好在 DSP 上实现这一点。

    谢谢!
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    很高兴听到这个消息、您能为我提供 PCM5242框架吗? 也许我可以自己尝试、但我是否可以询问延迟分量、延迟分量的最大延迟时间是多少? 非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Larry、
    请参阅以下文章以了解该框架:
    e2e.ti.com/.../520674

    我不确定最大延迟、但我坚信、除非您显著降低采样率、否则您可以实现150ms。

    谢谢!
    Paul