请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCM5242 主题中讨论的其他器件: PCM5142
您好、先生、
我们的客户有一个应用需要使用 PCM5242进行150ms 延迟输出、我看到 PCM5242用户指南与 PCM5142不同、PCM5142 miniDSP 可以自行开发、但 PCM5242除外
不能、那么我的客户想知道 PCM5242是否可以延迟150ms 输出?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.