This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:延迟采样可能性?

Guru**** 2442090 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/714882/tas3251-delay-sample-possibility

器件型号:TAS3251

我看一下有源扬声器1.1配置以及低音扬声器和高音扬声器。 在 TAS3251数据表中、我没有看到 DSP 选项在一个通道上延迟采样。 这是 SLAU577A 中描述 的一个选项、它使用 TAS5754/6M 和 PCM5242 HybridFlow 处理器(修订版 A)

第7.6节对此进行了说明:

HybridFlow 3提供与通道 A 串联的延迟选择。由于与 PBE 和 DBE 处理相关的延迟、因此可将通道 A 与通道 B 进行时间对准。通道 A 最多可延迟16个样本。
TAS3251是否具有此功能?
此致、
JMF
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JMF、

    在1.1流程中、转到交叉页面、然后单击右上角的 cog。 此菜单将显示高音扬声器或低音扬声器通道的延迟样本以及反转。

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Justin、

    看起来不错! 即使数据表中没有记录。
    我希望 PurePath 控制台工具可供业余爱好者使用、因为配置 TAS3251似乎是强制性的(我的第一个请求似乎被拒绝)。

    此致、

    JMF
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顺便说一下、它是否"在某个时候"用于共享 TAS3251 EVM 中实现的软件?

    此致、

    JMF
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JMF、

    感谢您的反馈。 我们一直在努力改进我们的文档。

    我们计划提供有关 MSP430代码的更多信息、以便添加新流程。 我们还没有发布此版本的日期。

    Justin