请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/714882/tas3251-delay-sample-possibility
器件型号:TAS3251我看一下有源扬声器1.1配置以及低音扬声器和高音扬声器。 在 TAS3251数据表中、我没有看到 DSP 选项在一个通道上延迟采样。 这是 SLAU577A 中描述 的一个选项、它使用 TAS5754/6M 和 PCM5242 HybridFlow 处理器(修订版 A)
第7.6节对此进行了说明:
HybridFlow 3提供与通道 A 串联的延迟选择。由于与 PBE 和 DBE 处理相关的延迟、因此可将通道 A 与通道 B 进行时间对准。通道 A 最多可延迟16个样本。
TAS3251是否具有此功能?
此致、
JMF