请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5805M 您好!
我对 TAS5805M 音频放大器不太了解。 我完全无法通过 I2C 进行连接、我想知道我是否做了一些错误。
我注意到 AVDD 引脚上没有5V 电压、所以我有2个问题:
- 您能否在不馈送任何 I2S 信号的情况下使用 I2C?
- 当不发送 I2S 时、AVDD 上没有5V 电压是否正常? 内部 LDO 是否仅在看到声音时打开?
使用的原理图基本上是数据表的教科书、因此我不太确定为什么我看起来无法使器件正常工作。 请提供任何帮助。