This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:TAS5805M I2C 通信

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/715731/tas5805m-tas5805m-i2c-communication

器件型号:TAS5805M

您好!

我对 TAS5805M 音频放大器不太了解。 我完全无法通过 I2C 进行连接、我想知道我是否做了一些错误。

我注意到 AVDD 引脚上没有5V 电压、所以我有2个问题:

  • 您能否在不馈送任何 I2S 信号的情况下使用 I2C?
  • 当不发送 I2S 时、AVDD 上没有5V 电压是否正常? 内部 LDO 是否仅在看到声音时打开?

使用的原理图基本上是数据表的教科书、因此我不太确定为什么我看起来无法使器件正常工作。 请提供任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于它的价值:我发现了这个问题。

    在数据表中、它显示:

    "TAS5805M 器件具有7位从器件地址。 从器件地址的前五位(MSB)出厂预设为01011 (0x5x)。 地址字节的接下来两位是可由表4中的 ADR 引脚由用户定义的选择位。"

    4.7K:0
    15K:1.
    47k:2.
    120k:3.

    因此、由于我选择了15k、我使用0x51作为地址。 除了0101101是0x2D 而不是0x51。 这是一个严重的忽略、但"预设为(0x5x)"确实导致了这一情况。 我想您可能希望从数据表中同时删除0x5x。

    谢谢!