请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/753933/tas2557-feed-forward-protection
器件型号:TAS2557"前馈保护是一种基于扬声器特性的算法"
您是否意味着前馈保护算法使用扬声器特征参数(通过设计/数据表)来保护扬声器、而不是通过学习板获取的特征参数?
我们注意到、启用前馈保护后、4 Ω 负载上的功率可达2.7W。 但是、禁用前馈保护时、我们只能获得0.65W 的功率。 每个设置都与"前馈保护"复选框完全相同。
禁用"前馈保护"后、智能放大器是使用扬声器特性参数(通过设计/数据表)来保护扬声器、还是通过学习板获取特性参数?