This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2557:前馈保护

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/753933/tas2557-feed-forward-protection

器件型号:TAS2557

"前馈保护是一种基于扬声器特性的算法"

您是否意味着前馈保护算法使用扬声器特征参数(通过设计/数据表)来保护扬声器、而不是通过学习板获取的特征参数?

我们注意到、启用前馈保护后、4 Ω 负载上的功率可达2.7W。 但是、禁用前馈保护时、我们只能获得0.65W 的功率。 每个设置都与"前馈保护"复选框完全相同。

禁用"前馈保护"后、智能放大器是使用扬声器特性参数(通过设计/数据表)来保护扬声器、还是通过学习板获取特性参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    前馈保护算法使用扬声器特性参数。
    前馈和反馈保护这两种模式都使用扬声器特性参数。 区别在于前馈保护不使用来自扬声器的实时 I/V 感应反馈。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ivan:

    当您‘s‘PEAKER Characterization parameters’时,您是指作为扬声器模型输入的参数,还是指从学习板生成的参数,还是两者?

    此致
    CK
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CK、

    在扬声器模型中输入的参数与学习板一起用于生成特性参数。
    该算法使用最新的参数、即在特征评定期间从扬声器获取的参数。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器