This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5614:关于 TAS5614的负载阻抗

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5614LA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/753504/tas5614-regarding-the-load-impedance-of-tas5614

器件型号:TAS5614
根据此 IC (TAS 5614)的规格、BTL 模式下的建议负载阻抗最小 为3 Ω。
我想在2.5欧姆时使用它,但  如果我注意 到峰值电流,我可以使用它吗?
在我的计划中、峰值电流为11A。在规格表中、关断检测电流为15A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yagishita-San、
    请告诉我有关此应用的更多信息吗? 例如电源电压最大输出功率......
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。


    电源电压:25V
    最大功率输出: THD10%时为120W , THD30%时为150W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yagishita-San、

    您的设置中有几个限制因素。 电源电压为25V 将极大地限制您将能够实现的最大功率。 在25V 电压下、您只能从 BTL 中的3 Ω 负载中获得大约105W 的功率。

    如果您希望使用2.5 Ω 负载和 PVDD = 25V 获得更高的输出功率、我建议在 PBTL 模式下使用 TAS5614LA。

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 罗伯特·克利夫顿先生

    感谢您的大力支持。
    我想确认、即使我在2.5欧姆时使用它、也没有问题。
    即使在当前状态下也没有问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    其他信息。
    我使用的是 TAS5614LA 类型。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yagishita-San、

    只要您在 PBTL 模式下使用 TAS5614LA、就不会出现问题。 但是、如果它处于 BTL 模式、我相信您无法达到所需的规格。

    此致、

    Robert Clifton