请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5614 根据此 IC (TAS 5614)的规格、BTL 模式下的建议负载阻抗最小 为3 Ω。
我想在2.5欧姆时使用它,但 如果我注意 到峰值电流,我可以使用它吗?
在我的计划中、峰值电流为11A。在规格表中、关断检测电流为15A
我想在2.5欧姆时使用它,但 如果我注意 到峰值电流,我可以使用它吗?
在我的计划中、峰值电流为11A。在规格表中、关断检测电流为15A