This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3251EVM:削波检测或过热警告(CLIP_OTW)、输出功率极低

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/752996/tpa3251evm-clipping-detection-or-overtemperature-warning-clip_otw-at-very-low-output-power

器件型号:TPA3251EVM

您好!

警告 LED CLIP_OTW 会以极低的输入和输出功率打开。 我已经在不同的负载下运行了几个测试、结果是相同的。 在4欧姆负载下、削波警告会以900mVpp 的输入信号升高、输出为12Vrms 和3A。 输入信号是来自 AWG 的1KHz 正弦信号、TPA 连接到200W 电源。 此电路板提供20V 和10A 电流限制。 电源电流从不超过4.5A。器件运行在 BTL 模式下。

当出现 CLIP_OTW 警告以避免损坏时、我没有尝试使用更高的功率。 请告知这是否是正常操作设置、以及 当 CLIP_OTW 警告打开时是否可以安全地操作器件、以便功率超过200W

此致、

负载(Ω) 输入电压(mV) 输出电压(Vrms) 一(a) 输出功率(W)
3. 900 12. 4. 48
5. 900 12. 2. 24
12. 900 12. 1 12.
16. 500 12. 0.7. 8.4.

最小 使 CLIP_OTW 开启的输入电压(Vin)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Juan:
    您是在 EVM 还是客户电路板上进行此测试? 如果是后一个、您能向我们展示一下 SCH 吗?
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EVM 上。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Juan:

    这似乎您的输入跳线配置错误、您输入的是 SE 输入还是差分输入? 您使用的是 RCA 或3引脚 JST? 最后、您在 J4和 J19上具有哪些跳线设置?

    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Justin、
    我正在使用 SE 输入。 我遵循 TPA 3251用户指南(SLAU751)第1.2节中详述的程序、因此输入是 RCA 到 INA/AB、并将 INC/CD 连接到 GND、J4和 J19连接到 SE。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查找附加的当前配置。 CLIP_OTW 以非常小的输入信号和最小的输出功率开启。 我将 J4从 SE 更改为 DIFF (因为我不使用连接到 GND 的 INC)、并且能够获得更大的输出功率、但我认为配置不正确也不安全。 对此问题有什么建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Juan:

    上面的配置似乎是正确的。 我要说的是、正是您的电源电压限制了您。 在3R 负载情况下、4.5A 峰值约为20V、这是您的电源电压限制。 是否有方法可以获得更高的电压电源或使用更小的负载?

    触发 CLIP_OTW 的原因是您在所有这些情况下都是电压削波。 要获得全功率、您需要更高的电源电压、或者您可以降低负载的阻抗。

    Justin