请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPA3251EVM 您好!
警告 LED CLIP_OTW 会以极低的输入和输出功率打开。 我已经在不同的负载下运行了几个测试、结果是相同的。 在4欧姆负载下、削波警告会以900mVpp 的输入信号升高、输出为12Vrms 和3A。 输入信号是来自 AWG 的1KHz 正弦信号、TPA 连接到200W 电源。 此电路板提供20V 和10A 电流限制。 电源电流从不超过4.5A。器件运行在 BTL 模式下。
当出现 CLIP_OTW 警告以避免损坏时、我没有尝试使用更高的功率。 请告知这是否是正常操作设置、以及 当 CLIP_OTW 警告打开时是否可以安全地操作器件、以便功率超过200W
此致、
| 负载(Ω) | 输入电压(mV) | 输出电压(Vrms) | 一(a) | 输出功率(W) |
| 3. | 900 | 12. | 4. | 48 |
| 5. | 900 | 12. | 2. | 24 |
| 12. | 900 | 12. | 1 | 12. |
| 16. | 500 | 12. | 0.7. | 8.4. |
最小 使 CLIP_OTW 开启的输入电压(Vin)。