This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:软步进功能

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/753126/tlv320aic3100-soft---stepping-function

器件型号:TLV320AIC3100

大家好

如果我们问 TLV320AIC3100、您会介意吗?

我们想确切地知道软步进函数。

P0/R81[D1-D0]设置与 P1/R47[D6–D0]、P0/R82[D6–D4]和 P0/R83[D6–D0]相关。
 P0/63[D1-D0]设置是否与 P0/65[D7–D0]、P1/36[D6–D0]和 P1/37[D6–D0]相关?

作为这个问题的背景、有针对不同位置的软步进的描述。

-P50 7.3.10.2 DAC 数字音量控制
 通过写入页0 /寄存器63的位 D1–D0、软步进速率被减至每两个输入样本一步。

-P60 7.3.10.11.2耳机模拟输出音量控制
 模拟音量控制软步进时间基于第0页/寄存器63的 D1–D0位中的设置。

-P61 7.3.10.11.3 D 类扬声器模拟输出音量控制
 模拟音量控制软步进时间基于第0页/寄存器63的 D1–D0位中的设置。

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、

    软步进功能可实现更渐进的音量控制、而无需用户手动执行此操作、

    ADC 侧和 DAC 侧有不同的软步进控制。  请参阅以下 ADC 设置:

    默认设置是在每个采样周期减少1步。  对于更渐进的变化、每2个采样周期一个步长是另一个选项。  

    当然、用户也可以将其关闭。  

    DAC 软步进控制还将控制耳机和 D 类步进。  

    此致、

    -Steve Wilson