This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:GPIO_MUTEZ_SEL 特性

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/752226/tas5825m-gpio_mutez_sel-feature

器件型号:TAS5825M

您好!

如果使用 GPIO 端口作为 GPIO_MUTEZ_SEL 的输入端口,您能否告诉我如何使用 GPIO_MUTEZ_SEL 和该功能?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kato-San、
    我将结束这个问题、因为它与另一个问题重复:e2e.ti.com/.../751993。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shaw-San、您好!

    感谢您的快速回复。

    我知道通过设置以下过程可以使用静音功能。

    W 98 00 00 #书籍0
    w 98 7f 00 # page 0
    W 98 60 00 #GPIO0作为输入
    W 98 64 01 #GPIO 0作为 MUTE 引脚  (请参阅数据表的第64页)   

    此致、
    加藤