请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320AIC3254EVM-K 主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3254
大家好
您能不能帮助我提供使用外部 MCU 对 TLV320AIC3254进行编程的步骤。 我已经阅读了 slac640代码、但我有几个问题。
是否有任何文档解释了我需要提供的所有 i2c 配置。
(如 DSP 或 编解码器的用途以及(静音/取消静音)等参数的存储器区域(或地址)会增加控制滤波器增益的音量)
如何在评估中使用 EEPROM、是仅用于 DSP Matter、还是可以保存所有内容
如何从 GDE 导出文件(二进制文件或表)以使用 MCU 对 DSP 进行编程
4.您能解释一下我如何使用外部 MCU 和 I2C 从 DSP 控制音量分量
如果可以从 PC 对某些数据进行编程,那么我每次都需要使用 MCU (易失性)对其余数据进行编程
感谢您的回复。如果您可以展示从 GDE 到独立(使用 MCU)的示例、可能是最好的