This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254EVM-K:使用具有外部 MCU 的 TLV320AIC3254

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1179933/tlv320aic3254evm-k-usingtlv320aic3254-with-external-mcu

器件型号:TLV320AIC3254EVM-K
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3254

大家好

您能不能帮助我提供使用外部 MCU 对 TLV320AIC3254进行编程的步骤。 我已经阅读了 slac640代码、但我有几个问题。

是否有任何文档解释了我需要提供的所有 i2c 配置。

(如 DSP 或 编解码器的用途以及(静音/取消静音)等参数的存储器区域(或地址)会增加控制滤波器增益的音量)


如何在评估中使用 EEPROM、是仅用于 DSP Matter、还是可以保存所有内容

如何从 GDE 导出文件(二进制文件或表)以使用 MCU 对 DSP 进行编程

4.您能解释一下我如何使用外部 MCU 和 I2C 从 DSP 控制音量分量

如果可以从 PC 对某些数据进行编程,那么我每次都需要使用 MCU (易失性)对其余数据进行编程

感谢您的回复。如果您可以展示从 GDE 到独立(使用 MCU)的示例、可能是最好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    通过 I2C 对编解码器进行编程、MCU 将需要向编解码器发送 I2C 命令。

    请咨询 MCU 提供商以了解如何实现该目的。

    1. 编解码器配置通过设置相应的寄存器来实现、无差分编码/DSP。
    2. 编解码器中没有 EEPROM。
    3. 可以通过单击 GDE 工具中的选项、选择要在 MCU 中使用的"生成器件驱动程序接口"、"下载并运行"来创建头文件、该文件仅适用于 EVM。
    4. 请咨询 MCU 提供商。
    5. 请咨询 MCU 提供商。

    此致。