Other Parts Discussed in Thread: SRC4190-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SRC4190-Q1 专家您好!
我 的客户正在使用 SRC4190-Q1。
此外、他们还考虑立即优化系统成本。
然后、他们确认了使用 SRC4190-Q1移除10uF 去耦电容器的可能性、尽管我们在数据表中的建议是0.1uF 和10uF。
您会回答以下问题吗?
- 您能告诉我为什么您建议不仅使用0.1uF、还使用10uF?
- 我们能否仅使用0.1uF 的 SRC4190-Q1?
- 如果在仅使用0.1uF 的 SRC4190-Q1时有任何问题、您会告诉我详细的问题吗?
我很期待收到您的回复。
谢谢、此致、
Kazuki Kuramochi