This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4392:我想确认产品的规格

Guru**** 2551180 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1179641/src4392-i-want-to-confirm-it-about-the-specifications-of-the-product

部件号:SRC4392

1、寄存器01
在 PDALL=0、PDPA=1、PDRX=1时、发送器是否没有任何问题、而在仅使用 PDALL=0、PDPA=1、Pdtx=1接收器时? 请回答是否存在问题(其他未提及的问题为0)

2、寄存器07
在使 BSSL 归零方面有什么不同?1如何操作?
可选内容将 TSLIP 或块启动理解为中断条件、但无法理解发送器的数据滑动现象是什么。
此外、我无法掌握产生中断的含义、因为块启动中的触发器会成为相反的选择。
首先、我很感激、因为您无法清楚地回答、如何使用23个引脚(/INT)的假设是什么。

3.寄存器0E
当我使 RXAMLL=1时、数字接口接收器(DIR)是否会使自动静音?
在这种情况下、如果相反地使 RXAMLL=0、DIR 不会使自动静音、它是否应该考虑在 RX 中输入超出范围的规格采样频率信号、该数据可能出现在 DIR_OUT 中?

4、寄存器0E
当没有 RX 输入时、当我使 LOL=1时、12个引脚的输出频率是多少 Hz?

5、寄存器2E
64Sample 的延迟量很大、与8Sample 中的64Sample 进行比较时、失真等声音质量是否会提高?
据了解、选择延迟的数量、当您不改变音质时、让您选择延迟数量有何好处?

6、硬件
当没有 RX 输入时、在直接连接到11引脚(/LOCK)和14引脚(MUTE)的硬件时、图59的 SRC_OUT 是否有输出用于使移动成为自动静音?

7、
我想请您对无知的回答清楚地说明如何使用15引脚(/RDY)的假设。
即使它正在处理覆盖、并将相同的值设置到 SPI 控制中的同一寄存器中、您也不会影响噪声发生和声音质量?
即使要在 SPI 控制中设置的寄存器变为任何顺序、您也没有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、让我看看您的问题、并在星期四之前回答。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我 很难理解您的问题、因此我会根据我的理解对其进行最佳回答。 此外、一些问题实际上嵌入在数据表中、我为您提供了一些指导 、以便您阅读。

    1-PDRX 和 Pdtx 分别控制其功能块的断电。 因此不会出现任何问题。  

    2-    由 clk 错误或中断引起的数据或位丢失等事件 可以触发 异步数据跳周中断触发 。 BSSL 用于选择发送器 TSLIP 状态和中断位的触发源。 当块就绪时 、BSSL 是一个、但默认 为0。

    INT 是一个开漏中断输出引脚、并且由 几个可 在 寄存器设置中设置的中断报告和屏蔽选项支持。

    3- 当 RXAMLL=1时,接收器自动静音功能被启用; 因此,DIR 块的音频数据输出被强制为低电平。

    4 - LOL 用于在发生失锁情况时设置 PLL2的工作模式、为 RXCKO 设置的任何频率都将运行: 寄存器13:RXCKR[1:0]设置此 clk、并根据此选择运行。

    5-群延迟是内插或抽取滤波器的固有属性。  根据您的应用程序或需要,您可以选择 设置寄存器可能的组延迟之一。 您可以阅读有关联机群延迟的更多信息

    6-是,将为 lockz=0并静音

    7 - RDY 是一个输出指示器:您可以在数据表中读取、作为 SRC 速率估算和重新采样功能的一部分、采用了两个数字伺服环路、一个用于输入侧、一个用于输出侧。 伺服环路以两种模式运行:快速和慢速。 当一个或两个采样率发生变化时、伺服环路进入快速模式运行。 当伺服环路 在快速模式下趋稳时、它将切换到慢速模式。 当输入和输出伺服环路都切换到慢速模式时、RDY 输出(引脚15)被强制为低电平、这表示 SRC 已完成速率估算过程。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ご回答ありがとうございます。μ A
    回答内容を確認させていただきますが、お時間をいただく場合がございます。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    我们将检查您的答案的内容、但可能需要一些时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。