This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 不适用

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: LM49370, LM49350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/682090/na

我们正在研究一个需要选择扬声器放大器的项目。

我们在这里需要一些快速技术支持、

 

问题:我的 SoC -ARTIK530S 具有 I2S 和 BT/PCM 接口、需要连接到扬声器放大器、我们需要相应地使用2x8 W 扬声器放大器。  

但是、该范围内的几乎所有扬声器放大器都只有 I2S 接口、没有 BT-PCM 接口。 我们还要求从蓝牙设备播放音乐、因此我们面临着问题。 通常、在大多数 SoC 中、BT-PCM 接口从内部连接到 I2S、并且仅从 SoC 输出一个 I2S 接口、该接口连接到扬声器放大器或音频编解码器。 在我们的情况下、BT-PCM 和 I2S 线路将会输出、我们需要放置一些桥式 IC 或放大器、以支持 I2S 和 BT-PCM 接口。

 

您能不能建议一些解决方案、我们处于原理图阶段、需要优先解决这个问题。

 

您能不能为解决此问题提供指导、或者我们可以将 BT PCM 切换/连接到 I2S 或其他解决方案。 我们衷心感谢您的支持。

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dharmender、

    中等功率音频没有此类设备、但可能是另一个组。 请允许我咨询该组的同事、并尽快与您联系。

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dharmender、

    您的 PCM 总线是单声道、对吧?

    我们确实有将 PCM 转换为 I2S 的器件。   我们拥有的器 件可以与 I2S 和 PCM 端口连接并提供模拟输出、也可以充当 PCM 至 I2S 桥接器。  您甚至可以使用内部多路复用器、并使用 I2S 端口的 I2S 与放大器进行连接。 (请参阅下面的数字混频器图)

    您不会使用 ADC 或 DAC 功能、因此可以忽略混频器的较低部分。  

    查看 此链接 以获取有关 LM49370的应用手册。  本指南中的相同概念也适用于 LM49350 (成本更低)。

    遗憾的是、ARTIK530S 不允许在 PCM 和 I2S 之间进行某种类型的内部转换。   

    此致、  

    -Steve Wilson