请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS2559EVM 我遇到 PPC3的问题、PPC3在 Windows 10计算机上按预期运行、但在另一台计算机上完全无法使用。 在我进入"调优和音频处理"部分之前、一切都正常、在该部分中、我在屏幕底部收到"更新处理流程失败"错误。
当与芯片通信时、屏幕底部显示的"传输数据"图标也会从这一点开始保持在屏幕上、并间歇性闪烁红色。
从这里可以打开大多数模块、但当返回到音频处理主页时、应用程序会挂起、加载栏位于"Loading -SmartAmp_Mode_Stereo.cfg"、必须关闭。 另一方面、均衡器/SmartEQ 模块在打开时立即挂起、但出现以下错误:
无论我是打开在另一台计算机上工作的.pppc3文件、还是从头开始启动新文件、都会发生这种情况。 重新安装、以管理员身份运行、兼容模式或重新启动也不会帮助您。
我们非常感谢您的任何帮助、因为有时我们只有一台机器可用、但仍需要使用 PPC。
谢谢!