This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:前导码错误发生期间的 DIR 行为

Guru**** 2406230 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/689849/pcm9211-dir-behavior-during-occuring-preamble-error

器件型号:PCM9211

您好!

如果前导码数据中包含错误、则由 DIR 生成的时钟(SCKO、BCK 和 LRCK)的频率会发生变化。
那么,您能否告诉我是否有办法减少提取时钟的频率变化?
(例如:更改环路滤波器的常数、更改寄存器设置等)

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kato-San、

    如您所知、PCM9211具有 片上 PLL (包括压控振荡器或 VCO)、用于从 S/PDIF 输入信号中恢复时钟; 在 PLL 模式下、输出时钟(SCKO、BCKO、LRCKO)由 PLL 源时钟生成。 输出频率的变化是 PLL 抖动的函数。 一般而言、DIR 模块具有出色的抖动降低功能、符合/超过 IEC60958-3定义的抖动容差规格。

    您观察到了哪种变化? 谢谢。


    此致、
    Ravi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi-San:

    感谢你的答复。

    如果在前导码数据中插入一位错误数据、SCKO 时钟的频率会改变几个百分点、因此请告诉我如何减少频率变化。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi-San:

    我们是否应该认为您的团队无法支持 PCM9211?

    此致、
    加藤