This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6130A2:询问 TPA6130EVM 噪声

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6130A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/691775/tpa6130a2-asking-for-the-tpa6130evm-noise

器件型号:TPA6130A2

大家好、

客户在新设计中使用 TPA6130。 客户机播放1kHz 并调节0x02音量。 调节音量时会发出很小的噼啪声。 (例如、寄存器0x02上的卷从0x3D 更改为0x3C)

如果播放音乐或不播放音乐、则客户无法听到噼啪声。

在调节音量时、您能否确认 TPA6130EVM 上的噼啪噪声?

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 SHH、

    该器件不具有软音量调节功能、因此在更改增益时可能会出现轻微的噼啪声。 建议在 TPA6130A2上固定增益设置并在前一级执行增益调节。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器