请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPA6130A2 大家好、
客户在新设计中使用 TPA6130。 客户机播放1kHz 并调节0x02音量。 调节音量时会发出很小的噼啪声。 (例如、寄存器0x02上的卷从0x3D 更改为0x3C)
如果播放音乐或不播放音乐、则客户无法听到噼啪声。
在调节音量时、您能否确认 TPA6130EVM 上的噼啪噪声?
BR、
SHH
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.