请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS3251 主题中讨论的其他器件: PCM5242、 TPA3251
TAS3251表示它能够检测到高于96KHz 的采样率(请见技术规格表表26)。 采样率检测)、但产品并未声明实际支持超过96KHz 的任何内容。
这款产品让我感到兴奋。 我认为唯一一个名称中带有"Ultra-HD"的数字输入部件、它可能会满足 Dolby 或 DTS 的"Ultra-HD"音频格式的要求。 但不幸的是、它没有。 (因为、它们需要192 KHz 支持。)
TI 是否有计划在路线图中提供50W/通道以上且支持192KHz 的部件?