This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:"Ultra-HD"在哪里支持192KHz?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251, PCM5242, TPA3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/705339/tas3251-ultra-hd-where-is-192khz-support

器件型号:TAS3251
主题中讨论的其他器件: PCM5242TPA3251

TAS3251表示它能够检测到高于96KHz 的采样率(请见技术规格表表26)。 采样率检测)、但产品并未声明实际支持超过96KHz 的任何内容。

这款产品让我感到兴奋。 我认为唯一一个名称中带有"Ultra-HD"的数字输入部件、它可能会满足 Dolby 或 DTS 的"Ultra-HD"音频格式的要求。 但不幸的是、它没有。 (因为、它们需要192 KHz 支持。)  

TI 是否有计划在路线图中提供50W/通道以上且支持192KHz 的部件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    对于这种误解、我很抱歉、您答对了、TAS3251目前不支持192 kHz。 超高清以 THD+N 和 SNR 性能为基准。

    为了支持192kHz、您可以将 PCM5242等 DAC 与 TPA3251搭配使用、该 DAC 的性能与 TAS3251相似、甚至略高于 TAS3251。

    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    DAC + D 类解决方案很可能是我们在即将进行的架构迭代中再次采用的方向。

    我希望 TI 将来能为我们中有此要求的人提供192 KHz 的支持  

    Chris