器件型号:TLV320AIC23EVM2
我们正在执行一个项目来演示量化的影响。 因此、我们使用该器件将模拟数据转换为数字数据、然后再转换回模拟数据。 每次更改数字量化位时、我们都要绘制数据、以了解由于量化位而导致的波形差异。 因此、我们想知道数字数据是否存储在某个位置、以及如何访问该文件。 有一个数据记录选项、但我不知道这是否会存储我们输入的模拟信号的数字化形式。 此外、如何访问该文件? 如果无法以某种方式访问数字数据、我们如何通过更改位数来绘制不同的波形?
请尽快告知我们。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:TLV320AIC23EVM2
我们正在执行一个项目来演示量化的影响。 因此、我们使用该器件将模拟数据转换为数字数据、然后再转换回模拟数据。 每次更改数字量化位时、我们都要绘制数据、以了解由于量化位而导致的波形差异。 因此、我们想知道数字数据是否存储在某个位置、以及如何访问该文件。 有一个数据记录选项、但我不知道这是否会存储我们输入的模拟信号的数字化形式。 此外、如何访问该文件? 如果无法以某种方式访问数字数据、我们如何通过更改位数来绘制不同的波形?
请尽快告知我们。
谢谢
大家好、因为我们下周必须提交项目、所以我有几个问题要问您。
EVM 中有一个数字滤波器、如果输入信号的频率高于采样率的一半、该滤波器会切断输入信号。 我们如何将其关闭?
2."模拟控制旁路使能"有什么作用?
3.要使用外部时钟,我们将执行以下步骤:
-删除 Y1
设置 JP2上的跳线
在 J8处连接函数发生器
在软件中将主器件更改为从器件模式
这些步骤是否正确、或者我们是否必须执行其他操作?
4.当我们使用从机模式时、我们假设外部时钟工作、因此采样频率应该改变。 在这种情况下、它应该在哪里显示采样频率?
5.当我们按照上述步骤使用外部时钟时,会出现以下问题:
-由于外部时钟工作、它不应显示之前选择的内部时钟的 MCLK 和 FS、但它显示了这一点。
-即使我们在外部时钟存在时未将任何输入连接到 EVM、我们也会侦听输出、输出是外部时钟。
请回答问题。
谢谢
Anika