This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4392:掉电和复位

Guru**** 2422790 points
Other Parts Discussed in Thread: SRC4392, TLV320AIC3254, SRC4392EVM-PDK, SRC4382

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/697595/src4392-power-down-and-reset

部件号:SRC4392
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3254SRC4382

您好!

我们的客户发现、如果通过 I2C 总线读取第0页上的0x01地址(Register01:掉电和复位)、所有寄存器都会被清除并返回默认值。
我认为如何使用客户是可疑的、所以您能给我建议吗?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kato-San、

    如果这确实是一个问题、这将是我们第一次听说它... 这往往表明存在一些用户错误。 为了彻底检查、我将于周一在实验室中测试这一点。

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve - San、

    感谢您的快速响应。

    我希望您能测试这一点、因为我没有 SRC4392 EVM、所以我很期待收到您的回复。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kato-San、

    没问题。 星期一、我将对此进行测试、我将向您汇报。

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve - San、

    感谢您的支持。

    如果你能在星期一作出答复,我将不胜感激。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kato-San、

    您的客户是否正在使用 EVM 和 TI 的 USB 串行命令器?

    我可以使用具有 USB-Serial 命令器的 EVM 来重现此问题、但当我使用外部 I2S 源时、没有问题。
    我将更深入地研究这个问题、并将向您汇报。

    此致、
    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve - San、

    感谢您的支持。

    我将检查我们的客户是否使用 EVM 和 TI 的 USB 串行命令器、并返回给您。
    顺便说一下、请告诉我您将使用的 Microsoft Windows 操作系统。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kato-San、

    我使用的是 Windows 7。 我刚刚使用 TLV320AIC3254 GUI 和 PurePath 控制台3测试了 EVM。 如果我使用 DAIMB 主板、我会遇到同样的问题。 但是、如果我使用外部 I2S 源、它的工作原理就很好了。 我将继续研究这一点。

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve - San、

    感谢您的解释。

    我期待着很快就这个问题找到根本原因和解决办法。
    顺便说一下,您能否告诉我如何使用外部 I2S 源验证 SRC4392EVM-PDK?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kato-San、

    我们正在为 EVM 开发一些新硬件、我使用其中一个测试板通过 PPC3来驱动 I2C。

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve - San、

    我们的客户将仅使用 SRC4392而不是 SRC4392EVM-PDK、因此通过 I2C 读取第0页上的寄存器0x01时会出现此问题。
    您能不能研究一下这个问题,尽快返回给我们,因为我们应该向他通报根本原因和解决方法?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kato-San、

    很有趣 我仍在努力弄清为什么会发生这种情况。  我有一些逻辑分析仪屏幕截图。  一种是使用 EVM、 另一种是使用我们的新测试板。

    在这两种情况 下、PPC"I2C 主机"在快速模式下发送 I2C 命令。  但您可以看到、其中一个可以成功读取寄存器1、而无需复位。

    我的顺序是

    #将0x0F 写入寄存器1。

    W e0 01 0F  

    将0x03写入寄存器3

    w e0 03 03

    #读回寄存器3以确认写入

    R e0 03 01

    #读回寄存器1以确认写入

    R e0 01

    #读回寄存器3以确认无复位。

    R e0 03 01

    第一个图像使用 EVM、我能够第一次读回寄存器3、 但读寄存器1会将器件复位。  

    下图显示了测试板 、它的功能非常完美。  我可以读取寄存器1、它不会复位器件。  

    我看到的唯一区别是重复起始条件下的等待状态、但我不认为这是一个问题。

    我无法在我们的系统中找到这一问题的过去发生, 我承认这是令我感到惊讶的。  我将继续研究这一点。  

    此致、

    -Steve Wilson  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve - San、

    感谢您报告调查情况。

    我找到了有关 SRC4382的以下帖子、因此它看起来像一个类似的问题。
    您能否验证此症状是否是潜在问题?

    SRC4382:SRC4382 I2C 问题
    https://e2e.ti.com/support/data_converters/audio_converters/f/64/t/590281?SRC4382-SRC4382-I2C-issues

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kato-San、

    您链接到的线程似乎与我们看到的内容不匹配。  I2C 不会被锁定、 也不会发生硬件复位。

    您的客户能否使用逻辑分析仪对 I2C 进行示波器(就像我一样) 并像我所做的那样捕获寄存器1读取?

    如果它们使用的是重复启动条件、 它们可以改用停止/启动、如第二次数据捕获所示。  (这是有效的) 我不能想到为什么它会起作用、但重复起始不会起作用(特别是因为重复起始适用于寄存器3)

    此致、  

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve - San、

    非常感谢您的支持。

    我将请求客户获取带逻辑分析仪的屏幕截图。
    顺便说一下,这个问题是否取决于使用情况,而不是设备?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve - San、

    我刚刚将屏幕截图发送至私人消息、因此请进行检查。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kato-San、
    完成。 请让客户尝试使用停止/启动、而不是重复启动进行读取、以查看这是否改变了情况。

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve - San、

    感谢您的持续支持。

    如果您的建议是否意味着对 I2C 读取操作应用以下(a)项而不是(b)项、您能否检查一下?
    如果是、我将要求尝试将您的建议应用到我们的客户、并将返回给您。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kato-San、

    是的、正确。  如果您看一下我提供的逻辑分析仪屏幕截图、  有一个设置、即写入0xE0、reg 1、然后是停止条件。 然后是启动条件 和要读取的设置。  这种方法不会复位器 件、我可以告诉大家、这是有效读取和无效读取之间唯一有意义的区别。  

    您的客户还可以尝试使用递增位、并查看他们是否可以从寄存器0x00开始读取2个字节。  

    此致、  

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve - San、

    感谢您的解释。

    我明白了、将深入了解这一点、然后返回给您。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve - San、

    我刚刚将相同的内容发送给了私人邮件,所以如果使用重复的 stard read,是否有其他寄存器会引起像0x01寄存器这样的症状,您可以仔细检查一下吗?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve - San、

    很抱歉、您很着急、但如果您对此问题有任何更新、请告诉我。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kato-San、

    我已经用重复起始条件测试了对所有寄存器的读取。 只有寄存器0x01似乎有问题。

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve - San、

    感谢您的持续支持。

    我将通知客户、似乎只有0x01寄存器存在此问题。
    此外、请继续调查此问题的根本原因。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve - San、

    请告知我们此问题的当前状态。

    此致、
    加藤