尊敬的:
TAS5421的运行方式很奇怪:当 PVDD 上出现特定的功率下降时、器件处于待机状态(待机引脚=高电平)、MUTE 引脚(通过10k 至3V3的上拉电阻)被钳位至大约1.2V。 
您可以在随附的示波器图(1)中看到这一点;蓝色=待机引脚、粉红色=静音引脚、黄色= PVDD、绿色=板载复位线。 PVDD 降至 APP 以下。 10V 时、板载 PVDD 电源监控器会禁用3V3电源(图2)。 在略低于3V 的电压下、3V3电源监控器将 μ µP 置于复位状态、从而导致待机信号关闭、该信号立即被拉至低电平。 当 MUTE 信号被拉高时、它继续与3V3一起下降。 此时、PVDD 的功耗较低、该电压会缓慢降低。 PVDD 再次通电并到达 APP 时。 10V 时、3V3再次上升并将 MUTE 引脚拉高。 但是、此信号由 TAS5421钳位到 APP。 1.2V、无目的。 仅当具有另一个功率骤降时、才能解决问题(图3)。 但是、MUTE 信号仍被钳制到 APP。 2.2V 直至待机引脚变为高电平(图4)。 在冷启动期间、钳位到2.2V 也会发生。
功率骤降时序非常重要、并且与 PVDD 电压相关;在10V 时关闭3V3电源会导致这种行为、只有在功率突降至400ms 时才会出现这种情况。 在6V 时关闭3V3电源(图5)、只会导致150ms 至300ms 的功率骤降长度。
在待机引脚为低电平时使这些突降不会导致这种情况。
我们之所以 µP 此问题、是因为 MUTE 信号连接到 μ 的引导配置引脚、该引脚在启动时会检查其值。 由于 MUTE 信号被拉至3V3的高电平、因此该值应为高电平。 然而、当这个信号被钳位至1.2V 时、这个值不再被检测为一个高电平并且导致 μ µP 引导失败。 同样、只有重启电源才能解决该问题。 即使我们不使用该信号作为启动信号、我也担心 TAS5421无论如何都无法正常工作。
您能否给我一些信息、说明 TAS5421的行为为何如此以及我们如何解决该问题?
非常感谢您的快速响应!
Sander Vandekerckhove