This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5421-Q1:TAS5421在掉电后锁定

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5421-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/705958/tas5421-q1-tas5421-lockup-after-power-dip

器件型号:TAS5421-Q1

尊敬的:


TAS5421的运行方式很奇怪:当 PVDD 上出现特定的功率下降时、器件处于待机状态(待机引脚=高电平)、MUTE 引脚(通过10k 至3V3的上拉电阻)被钳位至大约1.2V。

您可以在随附的示波器图(1)中看到这一点;蓝色=待机引脚、粉红色=静音引脚、黄色= PVDD、绿色=板载复位线。 PVDD 降至 APP 以下。 10V 时、板载 PVDD 电源监控器会禁用3V3电源(图2)。 在略低于3V 的电压下、3V3电源监控器将 μ µP 置于复位状态、从而导致待机信号关闭、该信号立即被拉至低电平。 当 MUTE 信号被拉高时、它继续与3V3一起下降。 此时、PVDD 的功耗较低、该电压会缓慢降低。 PVDD 再次通电并到达 APP 时。 10V 时、3V3再次上升并将 MUTE 引脚拉高。 但是、此信号由 TAS5421钳位到 APP。 1.2V、无目的。  仅当具有另一个功率骤降时、才能解决问题(图3)。 但是、MUTE 信号仍被钳制到 APP。 2.2V 直至待机引脚变为高电平(图4)。 在冷启动期间、钳位到2.2V 也会发生。

功率骤降时序非常重要、并且与 PVDD 电压相关;在10V 时关闭3V3电源会导致这种行为、只有在功率突降至400ms 时才会出现这种情况。 在6V 时关闭3V3电源(图5)、只会导致150ms 至300ms 的功率骤降长度。

在待机引脚为低电平时使这些突降不会导致这种情况。

我们之所以 µP 此问题、是因为 MUTE 信号连接到 μ 的引导配置引脚、该引脚在启动时会检查其值。 由于 MUTE 信号被拉至3V3的高电平、因此该值应为高电平。 然而、当这个信号被钳位至1.2V 时、这个值不再被检测为一个高电平并且导致 μ µP 引导失败。 同样、只有重启电源才能解决该问题。 即使我们不使用该信号作为启动信号、我也担心 TAS5421无论如何都无法正常工作。

您能否给我一些信息、说明 TAS5421的行为为何如此以及我们如何解决该问题?

非常感谢您的快速响应!

Sander Vandekerckhove

e2e.ti.com/.../TI.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sander、
    第一件事是、当3.3VDC 电源关断时、它基本上处于高阻态模式。 当 TAS5421-Q1处于关断状态时、所有引脚均处于高阻态。 器件的电源已切断。 当发生这种情况时、静音引脚上的任何剩余电荷都会从系统中的寄生电阻中缓慢放电。 当待机引脚处于低电平时、静音引脚所执行的操作无关紧要。 TAS5421-Q1无关。 UP 的编程确实很重要、问题就在这里。 图4显示、当待机引脚被拉高且 TAS5421-Q1处于活动状态时、静音引脚被拉高至静音状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregg、

    感谢你的答复。 您所描述的是人们所期望的内容。 但是、这不是我要测量的结果。 当3V3电源通过 APP 上拉电阻将该信号拉至高电平时、TAS5421的 MUTE 引脚显然会下拉信号。 5k。 如果 TAS5421确实是高阻态、则信号将接近3V3电源。 μ µP 仅在 POR 释放后对其输入进行采样、在3V3电源再次稳定之后采样>1s。

    您能否再看一下 TAS5421的问题可能出在哪里以及如何解决?

    同时、我注意到、一旦器件再次启用(待机引脚高电平)、TAS5421的静音信号钳位就会停止。

    它是否可以与 TAS5421仍处于通电状态这一事实有关? 在再次上拉时、是否还考虑到 MUTE 引脚的电平(这将解释与时间相关的行为)?

    提前感谢您提供的信息!

    BR、

    Sander Vandekerckhove

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    砂磨机、

    在这种情况下、当 TAS5421-Q1处于待机模式时、上拉 至3.3VDC 时、Mute 引脚上会有一条泄漏路径。  漏电路径与正向偏置二极管串联的电阻约为50kOhm。  这会形成您看到的分压器。  当 TAS5421-Q1未处于待机模式时、不 存在这种情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregg、

    感谢你的答复。

    您提到了50k 的泄漏电阻和正向压降。 当使用5k 电阻器将 MUTE 引脚拉至3V3时、我测量的电压为1.2V。 这不会累加。 还有其他事情要做吗? 此外、当功率骤降稍长或更短时、不存在这种行为。

    此致、

    砂磨机

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sander、

    我知道您会看到不同的结果。  当器件处于待机模式时、器件将关闭。  这些引脚处于高阻态和未知状态。  由于未知、因此很难为系统中的引脚提供定义的值。  您正在请求我们不能提供的数据、而不是实际测量您的系统。

    我们不应详细说明发生这种情况的原因、而应详细 说明您的系统应如何处理 它。  您正在通过软件测量处于高阻态/未知状态的引脚上的值、并尝试确定软件中的某个值。  MUTE 引脚是我们器件的输入、您的上电位应控制它。  软件应始终知道 MUTE 引脚必须 处于正确状态、即使在重启或复位事件之后也是如此。  当 STANDBY 引脚为低电平时、MUTE 引脚应始终处于静音模式。  为了获得良好的噗声和嘀哒声性能、TAS5421-Q1 绝不应在    MUTE 引脚处于播放模式时更改 STANDBY 引脚。